This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2951:LP2951DR 和 LP2951CMX/NOPB 之间的差异

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1205720/lp2951-difference-between-lp2951dr-and-lp2951cmx-nopb

器件型号:LP2951

固定输出版本 LP2951-30、LP2951-33、LP2951-50是否可以通过外部反馈电阻器连接到输出可调电压?   

2.如果 LP2951-33也可以输出可调电压、那么 LP2951-33,LP2951DR 与 LP2951CMX/NOPB 有何区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhao:

    是当 SENSE 和 TAP 电压保持悬空时、允许通过电阻分压器对器件进行外部编程。

    "或者、通过将 SENSE 和 VTAP 引脚保持在断开状态、并且将 FEEDBACK 连接至一个外部电阻分压器、可将输出设定为1.235V 至30V 之间的任一值"

    LP2951DR 和 LP2951CMX/NOPB 功能完全相同。 这两款器件确实有不同的数据表、详细说明了它们的测试条件和确切的规格、但它们是分别由 TI 和 National Semiconductor 设计的 Jellybean 组件。 TI 收购了 National Semi、但出于旧版目的继续生产该器件

    此致、

    约翰