Other Parts Discussed in Thread: LM5021
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5021 您好!
我有三个问题、因为我的客户想要估算在运行 VCC 稳压器期间 LM5021上的 VIN 电流。
*1.
IVIN 参数(典型值为2.5mA、MAX 3.75mA)是启动操作之前运行 VCC 稳压器时的电流。 是这样吗?
*2.
在图3"输入电流与输出负载间的关系"中、输入电流在运行期间。 是这样吗?
*3.
用于计算 VIN 电流的任何其他信息? 请告知我们。
谢谢、此致、
服部美