This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5021:用于估算 VIN 电流的任何信息

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1205761/lm5021-any-information-to-estimate-current-of-vin

器件型号:LM5021

您好!

我有三个问题、因为我的客户想要估算在运行 VCC 稳压器期间 LM5021上的 VIN 电流。

*1.
IVIN 参数(典型值为2.5mA、MAX 3.75mA)是启动操作之前运行 VCC 稳压器时的电流。  是这样吗?

*2.
在图3"输入电流与输出负载间的关系"中、输入电流在运行期间。   是这样吗?

*3.
用于计算 VIN 电流的任何其他信息?   请告知我们。

谢谢、此致、
服部美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您通过辅助绕组为 VIN 供电、类似于数据表中所示。  图3显示了带电容器负载的 IVIN 与频率之间的关系。

    您可以根据以下公式估算负载电流(ILOAD) 、其中 V 是 VCC 电压、V 是 VCC 电压。   C 是驱动电流的电容。

    C*V*Fsw = ILOAD

    您应该能够根据以下公式估算负载电流。

    IVIN = Ibias + ILOAD

    如果问题得到了解决、请在问题结束时检查是否得到了解决。

    此致、