This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54290:PGND1和 PGND2连接

Guru**** 2797735 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54290

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1205414/tps54290-pgnd1-and-pgnd2-connection

器件型号:TPS54290

您好!

我的客户正在寻找一款双通道降压转换器为 C2000 MCU 供电。 它是12转3.3V 应用。 MCU 有两个接地端- AGND 和 DGND -它们通过0 Ω 电阻器相互连接、以更大限度地降低噪声。 我想知道 PGND1引脚4和 PGND2引脚13是否可以连接到不同的节点。 他们需要将 PGND1引脚4连接到 MCU 的 AGND、将 PGND2引脚编号连接到 MUC 的 DGND。 从技术上讲、 由于短暂的结合或0欧姆连接、AGND 和 DGND 具有相同的电压电平、但它们仍在 PCB 中分离。

下面是当前的客户原理图。 想要的是分别生成 DVCC_3.3V 和 AVCC_3.3V。

请告知。  

此致、

埃拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ella、

    YUP、即使从技术角度而言它们应该为0V、更安静的接地端会通过小走线连接噪声更大的接地端、从而最大限度地减少噪声耦合。 在这种特定情况下、PGND 引脚的噪声将高于 TPS54290的 GND 引脚。 这样一来、似乎他们的原始原理图确实具有额外的滤波功能、因此可以使用 PGND 引脚。 但在设计时应考虑 GND (引脚11)、它是 TPS54290的模拟接地引脚、应比 PGND 引脚安静。  

    谢谢。
    阿莫德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amod 先生、您好!  

    感谢您的及时回复。 为了澄清我的问题,请参阅下图:  

    而不是客户电路图、而是考虑如上图所示的结构。 你认为它会起作用吗? ANGD 比 DGND 安静、因此我将 GND 引脚11与 AGND 连接。  

    你怎么看?

    埃拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、 AGND 到 GND (11)和 DGNG 到 PGND1/2 (4/13) 应该工作。

    谢谢。

    阿莫德