Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B, BQ24040, BQ25170
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ51050B 主题中讨论的其他器件:BQ51013B、 BQ24040、 BQ25170
尊敬的 TI
我正在尝试设计充电电流为800mA~1A 的无线充电系统
我想添加一个带有次级充电器的直流电源、
这意味着 我可以选择 直流电源和无线充电作为电源
您能为使用直流电源充电器进行无线充电和适用于 800mA ~1A 的无线充电 IC 推荐设计指南吗?
谢谢
Br
沈先生