This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:设计指南和适用于800mA~1A 的无线充电 IC

Guru**** 2782475 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B, BQ24040, BQ25170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1205652/bq51050b-design-guide-and-porper-wireless-charging-ic-for-800ma-1a

器件型号:BQ51050B
主题中讨论的其他器件:BQ51013BBQ24040BQ25170

尊敬的 TI

我正在尝试设计充电电流为800mA~1A 的无线充电系统

我想添加一个带有次级充电器的直流电源、  

这意味着 我可以选择 直流电源和无线充电作为电源  

您能为使用直流电源充电器进行无线充电和适用于 800mA ~1A 的无线充电 IC 推荐设计指南吗?   

谢谢

Br

沈先生  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、沈先生

    请查看 BQ51013B 数据表图9-11。   

    此设计可用作输入无线电源或 USB 输入(直流电源)。  输出可以是无线电源的5V、USB 或充电电池充电器的5V。

    电池充电器可以是 BQ24040、BQ25170或其他型号。