主题中讨论的其他器件:TPS2378、 TPS23753AEVM-001和 TPS2378EVM-105
大家好、
我的一位客户对 TPS2378用于其项目感兴趣、但他们使用具有磁性元件的 RJ45。 是否可以将变压器中心抽头连接到二极管桥?
此外、该解决方案是否需要2 RJ45才能实现? 一个用于数据端口、另一个用于以太网电源端口。
谢谢。
此致、
欧内斯特
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的一位客户对 TPS2378用于其项目感兴趣、但他们使用具有磁性元件的 RJ45。 是否可以将变压器中心抽头连接到二极管桥?
此外、该解决方案是否需要2 RJ45才能实现? 一个用于数据端口、另一个用于以太网电源端口。
谢谢。
此致、
欧内斯特
您好、Ernest:
感谢您与我们联系!
1.是否可以将变压器中心抽头连接到二极管桥?
您是否有此 磁性内置 RJ45的数据表? 通常、您需要将 PR12和 PR36组合在一个 整流器中、并将 PR45和 PR78组合在另一个整流器中。
带有变压器内置 RJ45的 TPS23753AEVM-001可能会有所帮助(www.ti.com/.../slvu315a.pdf)
此外、TPS2378EVM-105 (www.ti.com/.../slvu682.pdf 很清楚地看到 PR12和36、45和78被连接到整流器。
2.另外、这个方案需要2 RJ45才能实现吗? 一个用于数据端口、另一个用于以太网电源端口。
PoE 的 PD 侧 仅需要一个 RJ45端口作为输入。 数据和电源都可以组合在该端口中(如下图中的 J2端口)。 供电由直流电压、数据以交流信号形式传输(例如、PR12 =-DC、PR36 =+DC、PR45 =+DC、PR78 =-DC)、 它们可以通过变压器进行旋转。 一些 PD 板有第二个 RJ45端口、仅用于数据通信。
如果您有任何进一步的问题、请随时与我联系。
此致、
帝昂
尊敬的 Diang Xing:
非常感谢。 请参阅右侧所示的磁性器件内置