This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23758:具有磁性内置的 RJ45

Guru**** 2588395 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2378EVM-105, TPS2378, TPS23753AEVM-001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1205562/tps23758-rj45-with-magnetic-build-in

器件型号:TPS23758
主题中讨论的其他器件:TPS2378TPS23753AEVM-001和 TPS2378EVM-105

大家好、

我的一位客户对 TPS2378用于其项目感兴趣、但他们使用具有磁性元件的 RJ45。 是否可以将变压器中心抽头连接到二极管桥?

此外、该解决方案是否需要2 RJ45才能实现? 一个用于数据端口、另一个用于以太网电源端口。

谢谢。

此致、

欧内斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ernest:  

    感谢您与我们联系!  

    1.是否可以将变压器中心抽头连接到二极管桥?

    您是否有此 磁性内置 RJ45的数据表? 通常、您需要将  PR12和 PR36组合在一个 整流器中、并将 PR45和 PR78组合在另一个整流器中。  

    带有变压器内置 RJ45的 TPS23753AEVM-001可能会有所帮助(www.ti.com/.../slvu315a.pdf)

    此外、TPS2378EVM-105 (www.ti.com/.../slvu682.pdf 很清楚地看到 PR12和36、45和78被连接到整流器。

    2.另外、这个方案需要2 RJ45才能实现吗? 一个用于数据端口、另一个用于以太网电源端口。

    PoE 的 PD 侧 仅需要一个 RJ45端口作为输入。 数据和电源都可以组合在该端口中(如下图中的 J2端口)。 供电由直流电压、数据以交流信号形式传输(例如、PR12 =-DC、PR36 =+DC、PR45 =+DC、PR78 =-DC)、 它们可以通过变压器进行旋转。 一些 PD 板有第二个 RJ45端口、仅用于数据通信。  

    如果您有任何进一步的问题、请随时与我联系。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang Xing:

    非常感谢。 请参阅右侧所示的磁性器件内置

    e2e.ti.com/.../JACK_2D00_RJ45_2D00_HR911105A.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ernest:

    感谢您的文档。

    您可以将 P5和 P4连接到整流器。

    此致、

    帝昂