数据表中介绍了"通过将 CNFG 引脚拉至0.8V 以下来禁用有源 EMI 滤波器"、是否有建议的下拉电阻器值?
我无法在数据表中确认内部电路、Vcc、电阻值等。

我想知道下拉电阻器的范围肯定设置为低于0.8V。
此致、
聪
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
数据表中介绍了"通过将 CNFG 引脚拉至0.8V 以下来禁用有源 EMI 滤波器"、是否有建议的下拉电阻器值?
我无法在数据表中确认内部电路、Vcc、电阻值等。

我想知道下拉电阻器的范围肯定设置为低于0.8V。
此致、
聪
尊敬的 Satoshi:
CNFG 引脚具有双重功能。
它还用于在启动前配置展频和双相模式。
根据表8-2、在启动时测量 Cnfg 至 GND 的电阻。
然后、CNFG 成为有源 EMI 滤波器 EN 控制。
从技术上讲、您应该必须等到配置时间和软启动之后才能启动、然后主动下拉 CNFG 以禁用 AEF。
但是、为了进行快速检查、您只需将 CNFG 连接到 GND、控制器将运行单相、无展频、并禁用 AEF。
否则、您可以通过移除 CAEFVDDA 和 RAEFVDDA 来取消 AEF 的电源、从而断开 AEFVDDA 与 VCC 的连接。
希望这对您有所帮助。
-奥兰多