This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25149:禁用有源 EMI 滤波器时 CNFG 引脚的下拉电阻值

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1204260/lm25149-pulldown-resistor-value-for-cnfg-pin-on-disable-active-emi-filter

器件型号:LM25149

数据表中介绍了"通过将 CNFG 引脚拉至0.8V 以下来禁用有源 EMI 滤波器"、是否有建议的下拉电阻器值?

我无法在数据表中确认内部电路、Vcc、电阻值等。

我想知道下拉电阻器的范围肯定设置为低于0.8V。  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi:

    CNFG 引脚具有双重功能。

    它还用于在启动前配置展频和双相模式。

    根据表8-2、在启动时测量 Cnfg 至 GND 的电阻。

    然后、CNFG 成为有源 EMI 滤波器 EN 控制。

    从技术上讲、您应该必须等到配置时间和软启动之后才能启动、然后主动下拉 CNFG 以禁用 AEF。

    但是、为了进行快速检查、您只需将 CNFG 连接到 GND、控制器将运行单相、无展频、并禁用 AEF。

    否则、您可以通过移除 CAEFVDDA 和 RAEFVDDA 来取消 AEF 的电源、从而断开 AEFVDDA 与 VCC 的连接。

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,奥兰

    感谢您的回复。

    例如、我考虑设置双相条件、Rcnfg:表8-2中的71.5kΩ。

    我认为在这种情况下、CNFG 引脚需要在 CNFG 引脚锁存后设置下拉、是否有建议的下拉范围?

    我要考虑 CNFG 引脚直接设置为 GND 和下拉的两种情况。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi:

    EC 表的第7.6节显示了0.8V 的低阈值、它必须低于0.8V、而上升阈值为2V。

    我不确定所需的上拉或下拉电阻的强度、 建议尝试不同的值。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,奥兰多

    我了解了上拉/下拉范围。

    抱歉还有一个问题、由于 CNFG 引脚有两种角色、在设置"有源 EMI 滤波器:关闭"和"双相、正确吗?"时无法连接到 GND。

    我认为、有些情况可以从一开始就连接到 GND、而有些情况则不可以。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi:

    是的。  可以在启动之前将 CNFG 连接到 GND 以实现单相。 (这也禁用 DRSS)

    在双相启动之前、无法将 CNFG 连接到 GND。 必须读取电阻才能配置双相。

    启动后可以进行此操作。

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多