This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2970:如何实现电池运输模式

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1204822/bq2970-how-to-realize-battery-ship-mode

器件型号:BQ2970

客户希望实现运输模式功能、以断开电池。

他们希望使用其他 MCU IO 为 V-引脚提供3.3V 电压、以实现过流、断开电池接地以实现进入运输模式的功能。 当您想要恢复正常功能时、将 IO 拉至低电平、将充电器连接到电源、然后释放过流保护。

我想确认 此方法是否可用于实现所需的功能、是否存在任何其他风险考虑因素?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    不确定这会起多大的作用。 这会禁用 DOUT FET、但 COUT FET 将保持开启。 如果您希望仍能为电池充电、那么它可以正常工作。

    我们以前没有进行过类似的测试、我建议他们先测试此配置。

    我建议不要在此处直接连接 MCU 的 I/O。 我认为最好使用开关(如 MOSFET)将3.3V 连接到 V-。 否则我担心 MCU 会使 V-引脚保持在低电平。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、还有一个问题。 我在数据表中看到:在关断模式下、IQ=100nA。

    我不确定这是否会让 BQ2970进入关断模式/

    是否有关于如何进入 SHUTDOWN 模式和存在 SHUTDOWN 模式以通过时间延长电池的简单描述?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    当电池电压低于1.5V 时、器件将进入关断模式。 无法通过进入此模式来延长电池寿命。  

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙