Other Parts Discussed in Thread: BQ2970
客户希望实现运输模式功能、以断开电池。
他们希望使用其他 MCU IO 为 V-引脚提供3.3V 电压、以实现过流、断开电池接地以实现进入运输模式的功能。 当您想要恢复正常功能时、将 IO 拉至低电平、将充电器连接到电源、然后释放过流保护。
我想确认 此方法是否可用于实现所需的功能、是否存在任何其他风险考虑因素?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Fabio、
不确定这会起多大的作用。 这会禁用 DOUT FET、但 COUT FET 将保持开启。 如果您希望仍能为电池充电、那么它可以正常工作。
我们以前没有进行过类似的测试、我建议他们先测试此配置。
我建议不要在此处直接连接 MCU 的 I/O。 我认为最好使用开关(如 MOSFET)将3.3V 连接到 V-。 否则我担心 MCU 会使 V-引脚保持在低电平。
此致、
路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙