This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5020:EMC 问题

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5020
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1201072/lm5020-emc-issue

器件型号:LM5020

团队成员:

 我的客户使用 LM5020设计220AC VIN -> 12V4A 电源模块。

 在 EMI 测试中、我们发现20Mhz 区域具有10倍的开关频率。 负载客户其他生产,而不是非电子负载。

 这里附加了客户的 EMI 测试数据和 SCH、您能帮助检查参数吗? 太棒了!

 

 对于现场测试条件、我准备按以下方式进行测试:

1.check 加载电源树、确保20Mhz 来自电源模块或不来自电源模块。

2.获取客户布局以进行双重确认

3.check、哪个角度可以容纳峰值裕度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    感谢您使用 e2e 论坛。

    通过查看原理图、我无法直接找到任何设计问题。
    您知道这个 EMI 测试是传导还是辐射吗?

    就像您之前所说的、看看布局也会有所帮助。

    谢谢、此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas:

     感谢您的评论。

     正如我看到的、150kHz 至30Mhz 是传导测试。

    关于布局,我将要求客户发送文件以供审核。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    感谢您的更新。
    最后、我会邀请一些团队成员参与讨论、以获取有关提高 EMI 性能的其他想法。

    我将在下周早些时候为您提供最新情况。

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    我收到了团队的一些反馈。

    20MHz 区域内强 EMI 可能与 FET 的开关侧面、二极管或输入侧的电容器有关。
    就 EMI 而言、通常需要通过试错来改善系统。

    由于 FET 和输出二极管上已经有缓冲器、您知道客户是否已经检查了这些缓冲器是否确实改善了 EMI 性能?
    他们可以在使用和不使用缓冲器的情况下进行测试、看看它们是否会影响 EMI 以及如果20MHz 噪声来自这些器件之一、是否可能会发生引脚向下。

    关于电容器、您是否知道 LM5020原理图的输入或输出端是否有额外的电容器? 画面被切断了,所以我无法确定。
    高频噪声源通常是约100nF 的小电容器、 由于寄生电感、该电容器可能会增加噪声而不是滤除噪声。

    最后一点是关于布局放置。
    将缓冲器放置在尽可能靠近开关器件的位置很重要、因为较长的路径会削弱滤波效果。

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    希望 客户能够改进自己的系统。
    由于没有其他评论、我现在将关闭此主题。
    如果您有任何其他问题、 只需 回答下面的问题、即可重新打开该主题。

    否则、请随意单击"已解决"按钮。

    谢谢、此致、
    尼克拉斯