This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:LM5022

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1201774/lm5022-lm5022

器件型号:LM5022

我们需要一个具有以下规格的线路输出变压器。

输入电压:12V

输出电压:12kV

我们需要一个匝数比为1:1000的变压器。

我们想知道上述定制变压器的尺寸以及变压器的重量。 [预期]  

我们需要了解该变压器的效率、损耗和12KV 输出峰峰值纹波电压。 [预期]

 如果您 提供上述信息,我们将不胜感激。

此致、

戈帕尔·韦努

venugopal.s@aadyah.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venu、

    感谢您使用 e2e 论坛。

    变压器的尺寸和效率值还取决于电流额定值、电感和耦合。
    更多有关变压器规格和参数的信息、我建议直接联系相应磁性元件的制造商。

    此外、LM5022器件的最大额定输出电压仅为300V、不应提供12kV 的输出电压。

    如果您有其他问题、敬请告知。
    此致、
    尼克拉斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venu、

    由于没有其他评论、我现在将关闭此主题。
    如果您有任何其他问题、 只需 回答下面的问题、即可重新打开该主题。

    否则、请随意单击"已解决"按钮。

    谢谢、此致、
    尼克拉斯