请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5022 我们需要一个具有以下规格的线路输出变压器。
输入电压:12V
输出电压:12kV
我们需要一个匝数比为1:1000的变压器。
我们想知道上述定制变压器的尺寸以及变压器的重量。 [预期]
我们需要了解该变压器的效率、损耗和12KV 输出峰峰值纹波电压。 [预期]
如果您 提供上述信息,我们将不胜感激。
此致、
戈帕尔·韦努
venugopal.s@aadyah.com