嗨、大家好、所连接电路的图像。
C50、53 = 4.7uF
C55 = 1 μ F
R2 = 105K
R3 = 100K
C46 = 2.2uF
根据公式5;-1.22 *(105K + 100K)/100K =-2.5
为什么该电路不会输出任何东西? 我尝试了3种不同的芯片、都是新的。 我只能认为使用高达100和105k 的电阻值是问题、但无论如何、我不认为是问题、因为 R2也不应低于50K、如数据表所述。 电源接通、我可以看到5V 是输入、但输出不工作。
这可能是因为我使 EN 悬空了吗? 找不到在数据表中将其悬空的说法吗?

感谢您的任何帮助:)