This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27761:电路出了什么问题?

Guru**** 1567975 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1202367/lm27761-what-is-wrong-with-my-circuit

器件型号:LM27761

嗨、大家好、所连接电路的图像。  

C50、53 = 4.7uF  

C55 = 1 μ F

R2 = 105K

R3 = 100K

C46 = 2.2uF

根据公式5;-1.22 *(105K + 100K)/100K =-2.5

为什么该电路不会输出任何东西? 我尝试了3种不同的芯片、都是新的。 我只能认为使用高达100和105k 的电阻值是问题、但无论如何、我不认为是问题、因为 R2也不应低于50K、如数据表所述。 电源接通、我可以看到5V 是输入、但输出不工作。  

这可能是因为我使 EN 悬空了吗? 找不到在数据表中将其悬空的说法吗?  

感谢您的任何帮助:)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rishan:  

    感谢您与我们联系。  

    EN 引脚可用于禁用和启用器件。 数据表第10页说明、需要向 EN 引脚施加大于1.2V 的电压才能使器件进入使能模式。 因此、将引脚保持悬空将使器件保持禁用状态。  

    您可以将 EN 引脚直接连接到 VIN、以便在施加输入电压时器件上电。  

    此致、  

    纳塔利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了、我设置了启用、并且我的器件通过一些非常粗略的焊接工作哈哈。 但现在电压大约为-2.8。 您是否能够帮助解释差异的来源? 如前所述、我的 R1和 R2值似乎是正确的。  

    感谢您的帮助!!!   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rishan、您好!  

    您可以首先检查 VFB 电压、该电压应在1.202V - 1.22V - 1.238V 范围内。

    如果正确、我会怀疑分压器有问题。

    此致、  

    Natalia Usuga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rishan、您好!  

    我将关闭该主题。 请随时评论此帖子以重新打开它。  

    此致、  

    纳塔利亚