This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552882:原理图检查

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS552882, TPS552892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1203960/tps552882-schematic-check

器件型号:TPS552882
主题中讨论的其他器件: TPS552892

您好

您可以帮助检查以下 TPS552882原理图和任何需要调整的地方吗、谢谢

e2e.ti.com/.../tps552882.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    感谢您联系 E2E。

    原理图显示了 TPS552892器件、请帮助确认这一点。

    2.我是否知道客户和应用程序的使用情况? 输入源是什么、范围似乎很大?

    最大输出电流为3A、对吧? 电感器的饱和电流是多少? 我没有在网站上找到它。 当输出电流达到3A 时、有效电感值应高于3uH 以保持环路稳定性。

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bryce

    原理图显示了 TPS552892器件、请帮助确认这一点。

    >>是

    2.我是否知道客户和应用程序的使用情况? 输入源是什么、范围似乎很大?

    >>应用是6 "平板电脑可以放置在车上,无论是否需要添加一个保护元件或 RC 阻尼器到 VIN ...

    最大输出电流为3A、对吧?

    >>是

    原理图检查是否需要调整?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    据我了解、这用于汽车场景。 TPS552892的输入是12V Lion 电池吗?

    除上述电感器问题外、原理图外观良好。

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bryce

    感谢您的回复

    电流规格为16V~36V、但可能实际上是24~28V

    您可以帮助检查 bro 文件吗?

    e2e.ti.com/.../BRD-CHECK.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    感谢您的反馈、我将深入了解布局并在周一与您联系。

    祝你度过一个愉快的周末!

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    客户可以参考 EVM 布局进行参考、

    请查看我对布局的评论:

    1.建议将 VCC 走线加宽至 VCC c965(C965),并将 AGND 与 Cs 地线上的 PGND 连接。 并 保留整个多边形覆铜、如下所示:

    2.在检测电阻处使用开尔文连接、并将 C978靠近 ISP-ISN 引脚,如下所示:

    3.在 VIN-GND 端子上添加一个0.1uF 0402电容器、如下所示:

    4.建议在 GND 引脚、VCC 电容接地、Vin 平面、GND 平面和 Vout 平面放置更多过孔。

    5. 在 Vin-GND 和 Vout-GND 附近的另一层再放置一个0.1uF 0402电容器。

    6.请在客户完成修改后将新的最终版式发送给我们进行审核。 可以发布新主题或重新打开这个主题。

    此致、

    布莱斯