This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2596:在 ILIM 引脚短接至 GND 情况下、FAULT 信号不会被置位

Guru**** 2520250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2596

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1204791/tps2596-fault-signal-is-not-asserted-for-ilim-pin-short-to-gnd-condition

器件型号:TPS2596

您好!

我们 的设计中采用了 TPS259631。

我们尝试创建和测试故障条件"ILM 引脚短接至 GND"、如  TPS2596数据表的表3所示。 但在将 ILIM 引脚短接至 GND 时、未看到 FLT#信号被置位。 FLT#信号保持高电平。  根据表3中所述的保护响应进行的关闭也未发生。  如果能够在这方面提供任何投入,将会大有裨益。

此致、

托马斯·简体中文

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    为了使器件跳闸并在 ILIM 短路时使 FLT 变为低电平、存在需要流动的电流阈值。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal Goel:

    我没有注意到数据表中的这一点。 感谢提供信息、将尝试使用电子负载进行此操作、如果需要进一步说明、将返回。

    此致、

    托马斯·简体中文