请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2596 您好!
我们 的设计中采用了 TPS259631。
我们尝试创建和测试故障条件"ILM 引脚短接至 GND"、如 TPS2596数据表的表3所示。 但在将 ILIM 引脚短接至 GND 时、未看到 FLT#信号被置位。 FLT#信号保持高电平。 根据表3中所述的保护响应进行的关闭也未发生。 如果能够在这方面提供任何投入,将会大有裨益。

此致、
托马斯·简体中文