This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1046EVM:TUSB1046EVM i2c 问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1046EVM, TPS65981, TPS65982, TUSB1146EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1197240/tusb1046evm-tusb1046evm-i2c-problem

器件型号:TUSB1046EVM
主题中讨论的其他器件: TPS65981TPS65982TPS65987TUSB1146EVM

你好。

我使用 TUSB1046EVM、i2c 连接问题。

在电源复位后的很短的时间内、可以扫描 i2c 地址、然后在 i2c-1 (0x3f)上得到一个合理的答案。 总线 i2c-1和 i2c-2通过电阻器网桥接在评估板中、i2c-2也应该响应、但不响应。

如上所述、启动后无法在 i2c 上进行通信(获取 SPI 总线上的响应)。

软件使用:

TPS65981_2_7_8应用自定义工具

GUI 版本6.1.3 2022年3月28日

(支持的器件 TPS65982 1.12.11)

问题

1) 1)是否使用了正确的软件、或者是否有专门用于 TUSB1046EVM 的软件?

由于不建议在新结构中使用 TPS65982、因此我们已经考虑切换到 TPS65987。

2)是 TPS65987神选择、因为我们期望对 DisplayPort 使用交替模式。

希望您能帮我解决配置和调试问题、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    在电源复位后的很短的时间内、可以扫描 i2c 地址、然后在 i2c-1 (0x3f)上得到一个合理的答案。 总线 i2c-1和 i2c-2通过电阻器网桥接在评估板中、i2c-2也应该响应、但不响应。

    如上所述、启动后无法在 i2c 上进行通信(获取 SPI 总线上的响应)。

    [/报价]

    我为 PD 团队提供技术支持、而不是 TUSB 团队、因此我对这个 EVM 不是很熟悉。 您能指定您讨论的 I2C 总线和电阻器网吗? (原理图中使用的原理图和/或名称的图片。

    user518968022 说:
    1)是否使用了正确的软件或是否有用于 TUSB1046EVM 的专用软件?

    该软件可以与板上的 TPS65982配合使用、但我不能保证 GUI 中支持 EVM 的确切项目。

    在使用 我们的 PD 控制器时、我们使用专用的 GUI (在本例中为 TPS65981_2…… 应用自定义工具 GUI 版本6.1.3)来生成此二进制文件。 该 GUI 允许用户自定义 PD 配置、并生成器件启动时刷写所需的二进制文件。 我们有一些默认项目、但没有1046EVM 项目。 据我所知、TUSB 团队具有二进制文件、但我们无法通过 GUI 生成项目、反之亦然。

    user518968022 说:
    2)是 TPS65987的好选择,因为我们希望对 DisplayPort 使用交替模式。

    对于 USB-C 端口、您还有哪些其他要求? (电力、数据)。

    如果您只需要5V、3A 和 DP、TPS65987是一个不错的选择。

    谢谢。此致、

    克里斯

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢克里斯的答复。

    我对 Aardvark 软件狗使用专用连接器 J8。 电阻网络为 i2c-SCL R70 (1)/R68 (2)/R111 (1046开关) i2c-sda R69 (1)/R67 (2)/R112 (1046开关)。

    1)

    功率器件控制器具有哪种默认功能(无 extern 闪存)、请参阅下一点<2>。

    2)

    我将仅使用15W (5V@max3A)、USB2.0和 DP。

    对于此基本配置、是否有必要在 TPS65987中执行配置(状态机将处理此问题)?

    开发卡 TUSB1146EVM 使用 TPS65987。 这是 TPS 和 TUSB 之间的开发/协作问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    今天是美国的一个节日,我们明天会回到你的身边。

    谢谢。此致、

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    很抱歉这么晚才回复。

    电源设备控制具有哪一个默认功能(无外部闪存),请参见下面的点<2>[/报价]
    此基本配置是否需要在 TPS65987中执行配置(状态机将处理此内容[/报价]?

    如果您只需要非常基本的功率合约、则可以使用默认配置。 但是、这些模式不支持 DP 交替模式。 您可以在数据表中找到更多信息。

    开发卡 TUSB1146EVM 使用 TPS65987。 这是 TPS 和 TUSB 之间的开发/协作的同样问题吗?
    [/quote]

    可以、EVM 可能主要由 TUSB 团队开发、但他们在开发电路板时可能会请求 TPS 团队提供帮助。

    可能的情况是、连接到 TUSB 器件(R100为 NC)的 I2C1引脚配置为 I2C 主器件、因此不会响应 I2C 读取。 您可能只看到 I2C2响应。

    我将主要确保填充电阻器、并且您可以验证从 I2C 引脚到 Aardvark 的导电性。

    谢谢。此致、

    克里斯

    [/quote][/quote]