This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62300:输出电压低于预期

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199632/tps62300-the-output-voltage-is-lower-than-expected

器件型号:TPS62300

大家好、

我们的客户使用 TPS62300DRCR 构建了一个电路板、并注意到输出电压低于预期值。 似乎此问题的原因是电路板布局不佳、因为散热焊盘通过单个过孔连接到接地平面。 您能否仔细查看以下设计文件、并告诉我们您是否发现其他设计错误?

输入电压= 5V
输出电压= 3.3V

Vout 和 R1处的电压都仅为2.2V。  他 在示波器上测量了 L1的输出。 请查看下面的波形。

此致、

达尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Danilo,

    感谢您使用 E2E 平台、

    关于原理图:

    R1和 R2不正确、在所选的 Vout 值下、输出电压为3.42V

    2.我建议对 R1和 R2使用较低的值。

    2.请使用推荐的输出滤波器组合。

    关于布局:

    您连接的布局未优化。

    1.由于 SW 延迟较长 、SW 节点上会出现噪声和峰值、从而影响器件、我可以在波形中看到峰值。

    FB 布线也很长。 这会影响输出电压精度。

    我会建议使用数据表中指定的以下布局。

    请更改布局并发送以供审核。

    谢谢!

    此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Danilo,

    您是否有来自客户的任何更新。

    谢谢!

    此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Moheddin:

    在将您的意见分享给我们的客户后、我们没有收到任何回复。 我相信他已根据数据表中推荐的布局修改了 PCB。 我希望它能解决这个问题。 我现在将解决这个问题。  

    感谢您的支持!

    此致、

    达尼洛