尊敬的 TI 专家:
我使用 TS 功能实现了 BQ24040。 TS 将在74摄氏度下设置 Vreg = 4.06V。
我成功测试了2个样本。 请注意、充电测试在处理室内进行、只有 PCB 位于处理室内、而电池位于处理室外。
1.与 RT 连接 您可以参考随附的"60°C、带 RT"图表。
2. RT 替换为10k 电阻器,模拟25°C。 您可以参阅随附的"60°C、RT 替换为10k "图表。
RT 与电池相差相当大。 RT 与 PCB 上的充电器 IC 相距6mm。
我还随附了一个文件"60摄氏度、RT、include 温度"、以显示60摄氏度室温(环境温度)和充电器 IC 温度(Tic1)。
我想将这一请求转达给 TI 专家。 希望您能帮助我理解为什么电流在中间下降和上升一次。
谢谢你。
此致、
卡尔文