This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36506:轻负载条件下的效率低于预期

Guru**** 2502715 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS629206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1203401/lmr36506-efficiency-lower-than-expected-at-light-load

器件型号:LMR36506
主题中讨论的其他器件:TPS629206

您好!

按照上一主题、我继续进行效率分析。

在第一个主题中、我在 RT = 7k5至 GND 的情况下测量了效率。

我现在执行了相同的测试、但 RT = GND、并且没有任何变化。

负载(输出)

I (输入)

P (输入)

P (输出)

效率

0mA

17.6 μ A

0.16mW

0mW

-

0.5mA

180.3uA

1.62mW

0.9mW

55.5%

1mA

342.3 μ A

3.08mW

1.8mW

58.44%

2mA

654.1uA

5.88mW

3.6mW

61.2%

我在多个负载下对 SW 引脚进行了一些屏幕截图:

500uA:

放大:

1mA:

放大:

2mA:

放大:

不知道为什么效率如此低?

谢谢。

此致、

奥赖

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aurelia、

    感谢您发送编修。  我不确定您对3.6mW 负载时的效率的期望。 对于支持100mA 的器件、这是一个非常轻的负载、几乎接近于空载。 您 在无负载时始终获得0%的效率。  因此、当负载从0增加到100mA 时、将有从0%到 IC >80%的逐渐过渡。  请注意、IC 处于运行状态并且有一些功耗来保持输出调节。  在我看来、 60%的电流适合2mA 的负载、即 IC 额定负载的2%。  希望您同意。

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好。

    感谢您的回答。 实际上、我在数据表中看到的是:

    该电压用于3.3V (并且我具有1.8V)、但仍然期望1mA 的效率约为75%/80%。

    这是否意味着数据表中的图形不准确?

    此致、

    奥雷利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aurelia、

    我明白了。   您可以将 RT 引脚连接到 VCC 而不是接地吗?  另请注意、转换为较低的电压(在本例中为1.8V)将具有更大的降压比、并且效率会略低。  

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好。

    是的、我也尝试过。 但没有提高效率。

    请注意。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aurelia、

    是否有其他稳压电压轨(如5V)可用于通过二极管馈送到 VCC 引脚以减轻内部 LDO 的负载?  如果这样做、您将看到效率得到提高、包括将 VCC 引脚从5V 电压轨上取下的功率。   

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不、我们不这么做。

    我们决定改用 TPS629206。 我们能够在轻负载时达到80%的效率。

    感谢你的帮助。

    奥雷利