请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS543C20A 大家好、
目前、输出电压正常、但5V 只能增加到7A。 3.3V 电压只能添加到10A。
抵消正负遥感、RSP/RSN 反馈直接采用 PCB 板。
波形现在悬挂在 SW1 ~ SW5上、频率不正确。
请参考、我们可以在哪里设置例外?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
目前、输出电压正常、但5V 只能增加到7A。 3.3V 电压只能添加到10A。
抵消正负遥感、RSP/RSN 反馈直接采用 PCB 板。
波形现在悬挂在 SW1 ~ SW5上、频率不正确。
请参考、我们可以在哪里设置例外?
您分享的原理图未显示组件值、但说明和波形表明控制环路不稳定并在振荡。 该振荡导致其在加载时触发故障状况、过流、过压或欠压。
使用了哪些工具(如果有)来选择组件、包括电感器、输出电容器、反馈电阻器和前馈电容器?
您能否将设计值和所选元件输入到 TPS543C20A 设计工具-> https://www.ti.com/lit/zip/slurb00中 、以便我们分析环路稳定性?
关于遥感连接:
电源路径后的遥感点与电感器距离有多远?
电流原理图上是否未显示遥感点的局部额外电容?