This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3404:LED 输出电压低于4.5V (正常值21.1到28.5V)的问题

Guru**** 2503375 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1203372/lm3404-problem-that-the-led-output-voltage-was-low-at-4-5v-normal-value-21-1-to-28-5v

器件型号:LM3404

您好!  

连接电源后、有一个问题、即 LED 输出电压低于4.5V (正常值为21.1到28.5V)、因为即使开关在打开大约3秒后被按下、它也不会亮起。

■检查 LED 驱动器的 SW 引脚
我们已确认 DIM 引脚可以正常工作、而不仅仅是在 LED 亮起或熄灭时。

■检查 LED 驱动器的 SW 引脚
我们已确认、无论 LED 是亮起还是熄灭、DIM 端子都可以正常工作、但 SW 端子可能无法正常工作。
LED 点亮时 DIM 和 SW 引脚的○μ s 波形

LED 关闭时的○μ m 和 SW 引脚波形

 蓝色:DIM 终端浅蓝色:SW 终端

如果您看看 IC 的内部阻断电路、DIM 至 SW 端子会发生逻辑和电平转换、因此我猜这里发生了异常。

你对我有什么建议吗?

谢谢。

埃维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要紧急解决这个问题。 我很抱歉,但你能在一天结束时告诉我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eevee:

    能否提供设置的详细信息、如原理图和工作条件? 与您显示的最后两个波形相比、LED 开启和 LED 关闭之间的条件差异是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、伊潮

    我明白了。 但 我想发送电路信息等,但由于客户的 IP ,所以我稍后通过 privete 消息发送。