This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5520:应用问题

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1202301/lp5520-application-questions

器件型号:LP5520

大家好、

我的客户正在研究我们的 LP5520、共有4个问题。

1.我们是否可以使用相同的外部 PWM 来同时控制 R/G/B 输出? 60mA x 3 = 180mA 灌电流  

2.我们可以将所有 R/G/B 输出用于只读 LED 吗?

3. 客户希望在此设计中使用他们的 PWM 信号。 LP5520是否可以在没有任何控制或补偿的情况下直接使用外部 PWM 信号?

4.如果客户不需要温度传感器、我们可以直接将 S1和 S2拉至 GND 吗?

示例应用图片:

此致、

哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hardy、

    幸会。

    请给我一些时间,我会检查你的问题,并尽快答复你。

    感谢您的理解。

    此致、

    伊夫·李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ives、

    您是否有更新?

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hardy、

    "对不起,我是被你撞见的 。"

    我的客户正在研究我们的 LP5520、共有4个问题。

    1.我们是否可以使用相同的外部 PWM 来同时控制 R/G/B 输出? 60mA x 3 = 180mA 灌电流  

    是的、它们可以使用相同的外部 PWM 进行控制、但如果您需要60mA 输出、则 PWM 的占空比为100%

    2.我们可以将所有 R/G/B 输出用于只读 LED 吗?

    是的、您可以连接要用于 每个通道的 LED。

    3. 客户希望在此设计中使用他们的 PWM 信号。 LP5520是否可以在没有任何控制或补偿的情况下直接使用外部 PWM 信号?

    不能、它们不能仅使用 PWM 信号来控制 LP5520、其某些寄存器需要通过 I2C/SPI 接口进行配置。

    4.如果客户不需要温度传感器、我们可以直接将 S1和 S2拉至 GND 吗?

    是的、如果不使用、请将其绑定到接地。

    谢谢!

    伊夫·李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ives、

    感谢您的答复。

    还有一个问题:

    5.如果客户想在 手动模式下使用 PWMR/G/B 引脚控制 OUTR/G/B 并且不使用 I2C 命令、是否可以使用? 或者、我们仍需要写入 I2C 命令以在01h [ 2:0]时启用 OUTR/G/B?

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hardy、

    我想您的意思是将 R/G/B 启用

    是的、此寄存器用于使能输出、因此即使您想在手动模式下通过外部 PWM 来控制它、也需要通过 I2C 对其进行配置。

    谢谢!

    伊夫·李