This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28065:交错相位?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28065

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199513/ucc28065-interleave-phasing

器件型号:UCC28065

大家好、我在115VAC、730W PFC 应用中使用 UCC28065。  我注意到了对相位交错感到好奇的地方。

应用电路通常与评估板类似、使用更小的电感器以更高的功率和频率工作。  请参阅以下内容:

VDD 为13V。 在本测试中、Q1和 Q2为 SIHA105N60EF-GE3。  漏极波形(PFSW1、PFSW2)如下所示:

(注:使用10x 探头。) 如您所见、相位交错并不是180度。 对电感器进行了测量、匹配程度彼此相差5%以内。  请告知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    根据 IC 内部的 PLL、您似乎已达到极限。 您包含的波形是在空载时测得的还是在带载时测得的?  如果没有负载、请将其置于50%和100%负载下、以查看交错是否存在差异。 此外、在沿输入波形的什么位置获取了该信息?

    另外、 请填写计算器工具、以便我与您的设计意向保持一致: https://www.ti.com/lit/zip/sluc697

    谢谢!

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    波形为730W、超出~800W 标称设计容量。 去耦电容器。  我也看到了靠近线波形根部或中间的不同相移。  恐怕无法同时显示多个示波器。

    结果值如图所示。 请注意、交错和突发模式阈值尚未优化。

    e2e.ti.com/.../UCC28065Calculator_5F00_password.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    请注意、变压器匝数比为8:1、而工具建议使用5:1、以满足数据表中的 EQ (24)要求。 这将确保过零检测器将在高压线路上复位。 由于您现在没有在高压线路上运行、因此目前可能不是问题所在。 我确实注意到、您的 RZA/B 电阻器低于建议值、这会使 ZCDx 钳位暴露在潜在的破坏性电流中。 这些电阻器也是 RC 延迟的一部分、与这些引脚上的电容接地连接。 ZCD 信号中的任何不匹配都可能导致相位不匹配。

    下面是我目前建议的步骤:

    1.将 R32/R33增大至20kΩ

    2.确保 C51/C52在公差范围内

    3.更换 UCC28065 IC (以防 ZCD 钳位损坏)

    4.在交错问题存在且不存在时、探测 ZCDx 和 GDX 引脚。

    我期待看到您取得的成果。

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我注意到、变压器比计算对 Vout 非常敏感。 使用的电阻值更接近392V、该值计算出8:1的比率、因此应该没有问题。

    我将 C51和 C52更改为10pF、将 R32和 R33更改为20k。 波形看起来很好。 谢谢。