请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25750 尊敬的 TI 团队
我想使用 TPS25750D 在5V 电压下以低于3A 的电流作为供电 PDO。
我知道、如果在连接到接收设备时使用了电子标记电缆、
CC1或 CC2引脚都将为电子标记作为 Vconn 引脚供电。
因此、我认为直流/直流稳压器需要裕度的电流供电能力。
这种感觉是否正确? (输出电压为5V 时、电流为4A 或更多?)
此致、
太郎美