This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:使用电子记号线缆时所需的电源容量

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1204543/tps25750-power-supply-capacity-required-when-using-the-e-marker-cable

器件型号:TPS25750

尊敬的 TI 团队

 

我想使用 TPS25750D 在5V 电压下以低于3A 的电流作为供电 PDO。

我知道、如果在连接到接收设备时使用了电子标记电缆、

CC1或 CC2引脚都将为电子标记作为 Vconn 引脚供电。

因此、我认为直流/直流稳压器需要裕度的电流供电能力。

这种感觉是否正确? (输出电压为5V 时、电流为4A 或更多?)

 

此致、

太郎美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taroimo:

    感谢您与我们联系!  

    是的、这种看法是正确的。 直流/直流稳压器需要裕量的电流供电能力。

    此致、

    Aya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya:

     

    感谢您的提示回复。

    感谢您的配合,它是非常有帮助的。

     

    此致、

    太郎美