Other Parts Discussed in Thread: LM5175, LM5176
主题中讨论的其他器件:LM5175、
大家好、
客户有一个采用 LM5175的生产器件。 由于短缺、他们直接使用 LM5176来替换。 但是、MODE 引脚电阻器的设置仍保持为49.9K。
客户希望让器件在断续模式下工作。 我是否可以知道使用 LM5176将 MODE 引脚设置为49.9K 是否存在任何问题? 谢谢你。



此致、
迈克
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Mike:
感谢您使用 e2e 论坛。
LM5175和 LM5176的断续模式应在相同条件下运行。
但是、LM5175是两种器件中唯一列出了 DCM 和 CCM 运行模式之间的差异。
您知道它们是在 DCM 还是 CCM 下运行应用吗?
由于两个器件中 MODE 引脚拉电流和 CCM 断续电压阈值相同、因此如果继续使用49.9K 欧姆电阻器、预计行为不会有任何差异。
此致、
尼克拉斯