This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:MODE 引脚行为

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5175, LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1203948/lm5176-mode-pin-behavior

器件型号:LM5176
主题中讨论的其他器件:LM5175

大家好、

客户有一个采用 LM5175的生产器件。 由于短缺、他们直接使用 LM5176来替换。 但是、MODE 引脚电阻器的设置仍保持为49.9K。

客户希望让器件在断续模式下工作。 我是否可以知道使用 LM5176将 MODE 引脚设置为49.9K 是否存在任何问题? 谢谢你。

此致、

迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您使用 e2e 论坛。
    LM5175和 LM5176的断续模式应在相同条件下运行。
    但是、LM5175是两种器件中唯一列出了 DCM 和 CCM 运行模式之间的差异。
    您知道它们是在 DCM 还是 CCM 下运行应用吗?

    由于两个器件中 MODE 引脚拉电流和 CCM 断续电压阈值相同、因此如果继续使用49.9K 欧姆电阻器、预计行为不会有任何差异。

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    客户应用将在 DCM 和 CCM 模式下运行。 他们只需要知道是否存在将 MODE 电阻设置为49.9K 欧姆的风险。 这看起来应该是可以的。 谢谢你。

    此致、

    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的更新。
    是的、我同意这应该没问题。

    当然、我仍建议使用 LM5176对其电路板进行快速健全性检查、以查看断续是否按预期运行。

    此致、
    尼克拉斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    获得它,谢谢你的支持:-)

    此致、

    迈克