This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24600:尽管 LED 状态为亮起、但 IC 不会充电

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24600, BQ24600EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1203215/bq24600-ic-is-not-charging-although-led-status-is-on

器件型号:bq24600

尊敬的技术支持:

根据 BQ24600数据表中的"典型应用"设计电路时、我有一些问题(图11)。

设计参数包括:  

- 4节锂聚合物电池

充电电流为-5A

-所以我修改了数据表上的 R2和 R8到我在图像文件中提供的原理图。

我面临的问题是:
-当 IC 指示灯持续亮起时, PG 指示灯不充电,但 LED 指示灯快速闪烁。 电池已插入,测量 SRP 和 SRN 之间的电压大约为3mV,是否正常?

-对于 VREG 保持恒定在3.3V 左右, CE 连接到3.3V 左右,REGN 约为6V。

e2e.ti.com/.../after-batt-plugged-in.zip

关于示波器捕获、我在 ZIP 文件中提供、而原理图文件以图像文件形式提供。

我的问题是:我的原理图出了什么问题? 或者我的原理图上是否有任何修改。 注意:我更改了原理图上的 R2,但问题仍然存在

提前感谢

此致

安吉町

e2e.ti.com/.../Before-batt-plugged-in.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    这是我的参考原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aji:

    请将 R2替换为2 Ω 电阻器、如 BQ24600EVM 中所示。 2.2kOhm 的电阻器过大、可能影响为热插拔电容器充电的能力。 看起来适配器可能会低于睡眠比较器。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好!


    我用2欧姆的电阻器替换了 R2、但行为保持不变、IC 无法充电、STAT LED 亮起、但 PG LED 闪烁。 那么还有其他解决方案吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的输入能够提供多大的电流?

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好!

    大约5A 的供电电流

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否查看您的输入是否有其他绘图? 看起来输入不断低于睡眠阈值、从而阻止转换器启动。 在没有电池(因此负载非常轻)的情况下、电池检测例程似乎运行良好。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好!

    我已经检查了连接、没有其他到输入的连接、只是连接到二极管、MOSFET 和一些电容器。 输入端没有其他电流消耗。  
    也许,我的 IC 已损坏或其他问题吗?

    谢谢

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从您提供的波形可以看出、输入无法为转换器供电、因为它每次尝试启动时都会崩溃。 请确保启用输入电源以获得正确的电流大小。 如果问题仍然存在、请更换 IC。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔