您好!
1) 1)我将 BQ76952用于电池管理系统、并且设计中有一个 PCHG 和 PDSG MOSFET。 我谨附上下面的 MOSFET 部分图片作为参考。 我在关闭 PCHG 和/或 PDSG FET 时遇到问题。 我还附上了我要尝试执行的代码片段。 在放电状态下、我会先尝试开启 PDSG FET、几毫秒后会开启 CHG 和 DSG FET、几毫秒后、我会尝试关闭 PDSG FET、因为它无法用于一旦连接 CHG、 和 DSG FET 开启。 但当我发送关闭 PDSG 的命令时、DSG FET 也会关闭。 请参阅下面的代码片段。
2) 2)我面临的第二个问题是、我将同一 BMS 连接到了16节串联电池组(最大充电电压为67V) 然后连接了一个充电器为电池充电、一切都运行良好、直到电池达到57V 左右、并且突然负载上的电压+增加到最大充电器电压(85V)、但 PACK+上的电压在57V 保持不变。 充电器不再考虑电池的电压。 但电池电压(PACK+)仍处于57V、它处于 LOAD+、由于某种原因它上升。
我断开了充电器并重新插电、问题仍然存在、并且一旦充电器开始推动一些电流、Load+上的电压会快速跳至85V 并保持不变、直到我拔下充电器、但作为电池电压的 PACK+仍保持在57V、 而 AFE 不会检测到任何故障、因为所有电芯都处于限值范围内。 Im 对为什么会发生这种情况感到困惑。
顺便说一下、放电效果很好、没有问题。 它只是开始像我在上面解释的那样充电。 有什么想法吗?