This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:关闭 PCHG &PDSG FET's 关闭主 FET's

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1203539/bq76952-turning-off-pchg-pdsg-fet-s-turns-off-main-fet-s

器件型号:BQ76952

您好!

1) 1)我将 BQ76952用于电池管理系统、并且设计中有一个 PCHG 和 PDSG MOSFET。 我谨附上下面的 MOSFET 部分图片作为参考。 我在关闭 PCHG 和/或 PDSG FET 时遇到问题。 我还附上了我要尝试执行的代码片段。 在放电状态下、我会先尝试开启 PDSG FET、几毫秒后会开启 CHG 和 DSG FET、几毫秒后、我会尝试关闭 PDSG FET、因为它无法用于一旦连接 CHG、 和 DSG FET 开启。 但当我发送关闭 PDSG 的命令时、DSG FET 也会关闭。 请参阅下面的代码片段。

2) 2)我面临的第二个问题是、我将同一 BMS 连接到了16节串联电池组(最大充电电压为67V) 然后连接了一个充电器为电池充电、一切都运行良好、直到电池达到57V 左右、并且突然负载上的电压+增加到最大充电器电压(85V)、但 PACK+上的电压在57V 保持不变。 充电器不再考虑电池的电压。 但电池电压(PACK+)仍处于57V、它处于 LOAD+、由于某种原因它上升。  

我断开了充电器并重新插电、问题仍然存在、并且一旦充电器开始推动一些电流、Load+上的电压会快速跳至85V 并保持不变、直到我拔下充电器、但作为电池电压的 PACK+仍保持在57V、 而 AFE 不会检测到任何故障、因为所有电芯都处于限值范围内。 Im 对为什么会发生这种情况感到困惑。  

顺便说一下、放电效果很好、没有问题。 它只是开始像我在上面解释的那样充电。 有什么想法吗?

e2e.ti.com/.../Discharge.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naga:

    1)但当我发送关闭 PDSG 的命令时、DSG FET 也会关闭
    没有手动关闭 PDSG FET 的命令。 PDSG/DSG 命令将两者都关闭。 通常、该器件将通过计时器或根据其配置自动自行关闭 PDSG FET。  

    2) 2)我面临的第二个问题是、我将同一 BMS 连接到了16节串联电池组(最大充电电压为67V) 然后连接了一个充电器为电池充电、一切都运行良好、直到电池达到57V 左右、并且突然负载上的电压+增加到最大充电器电压(85V)、但 PACK+上的电压在57V 保持不变。 充电器不再考虑电池的电压。 但电池电压(PACK+)仍处于57V、它处于 LOAD+、由于某种原因它上升。  
    是否触发了保护功能? 您能否检查是否提出了任何保护标志? 发生这种情况时、哪个 FET 会关断?  

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    感谢您澄清第一个问题。  

    第二个问题。 不会触发任何保护。 在负载+上观察到电压跳变时、不会触发任何故障、PACK+上一切正常、另外单个电芯电压也是稳定的。 当充电器开启以推动电流时、导致 Load+上的电压跳转到如此高的电压的因素令我感到困惑。 在充电器开始充电之前、充电和放电 FET 已经导通。  

    我还检查了 MOSFET、它们看起来很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naga:

    是否触发了过流故障?

    您是否能够读取故障寄存器以确认未触发保护? 您是否测量了 FET 栅极-源极的电压以查看哪个 FET 已关断? 除非触发了故障、否则 FET 不会关断。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    我已读取故障寄存器、未设置故障位、也未触发保护。 充电和放电 FET 实际上处于导通状态、当充电器打开为电池充电时、电压在 Load+上快速上升。

    谢谢。

    纳加·彭梅察

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naga:

    我不明白这会是怎么发生的。 充电器行为是否错误? 除非 CHG FET 关断、否则我不知道电压有何不同。  

    您是如何确认 FET 处于导通状态的? 与电池电压相比、CHG FET 的栅极电压是多少? 我从原理图中注意到的一点是、各个栅极电阻过高。 这些电阻器不应各为5.1k Ω、应将其更改为约51 Ω。 如果这有任何变化、请告诉我。

    R56/R13也过大。 这里的电阻器通常要小得多。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙