主题中讨论的其他器件: BQ76940
尊敬的先生或女士:
我有以下问题。
我们有一个终端客户使用我们的印刷电路板组装电池。
这是一个10S2P 电池。
PCB 上有 BQ76930和通信 BQ 78350。
在我们的固件中、在组装电池之前已设置了 PF_EN、LIFETY_EN 和 BBR_EN。
是否有可能在组装电池的过程中设置任何错误、从而可能通过平衡 FET 对电池放电?
在组装后大约两周后、电芯6-10有时表现出非常低的电压。
图片:

我们的客户有大约30%的组装电池的故障。
分析未在 PCB 上发现任何缺陷。
附件是该电路的一些屏幕截图。


提前感谢。