This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:显示组装后的欠压

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1203323/bq76930-shows-undervoltage-after-assembly

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件: BQ76940

尊敬的先生或女士:

我有以下问题。
我们有一个终端客户使用我们的印刷电路板组装电池。
这是一个10S2P 电池。

PCB 上有 BQ76930和通信 BQ 78350。

在我们的固件中、在组装电池之前已设置了 PF_EN、LIFETY_EN 和 BBR_EN。

是否有可能在组装电池的过程中设置任何错误、从而可能通过平衡 FET 对电池放电?

在组装后大约两周后、电芯6-10有时表现出非常低的电压。

图片:

我们的客户有大约30%的组装电池的故障。

分析未在 PCB 上发现任何缺陷。

附件是该电路的一些屏幕截图。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FET_EN 也会在固件中设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    为什么 BAT 引脚连接到 BQ76930上的 VC5x? 我建议查看章节 7.2.3 bq76930EVM 原理图 以便进行直接原理图比较。

    您是否测量了电池输入引脚和 AFE 引脚、以查看电压是否匹配? 我们需要确保这是原理图还是固件问题。

    FET_EN 应该不是问题、但如果在检查上两点后没有成功、最好尝试禁用 FET_EN。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    因此、如果您查看数据表第44页的应用和实施、它们还具有从 Bat 连接到 VC5x 的 CF 电容器。


    在第55页的 slvu925c bq76930和 bq76940评估模块用户指南中、从 Bat 到 VC10X 还有一个电容器:

    2. 是的,我们在组装前和两周后测量电池电压。

    在此之前、所有电池电压都正常。 两周后、在 BQ Studio 的检查过程中、一些细胞太低(测量和读取)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

     这两周内是否连接了负载? 最好默认尝试禁用 FET_EN、看看这样是否可以解决问题。

    当 BQ76930保持两周不变时、它们处于什么运行状态?  

    同时查看 您的原理图:
    1-我没有看到从 VC5到 VC5X 的二极管(器件可能损坏)。  

    输入电芯电阻器低于建议的范围(最小值应为500欧姆)

    3- REGSCR 电路(AKKU+)应连接到 CELL-10而不是 BAT+

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    1.是的、存在这些二极管、但遗憾的是、上述屏幕截图中未显示这些二极管。

    2.根据数据表、没有外部平衡 FET 时的最大平衡电流被规定为5mA (ICB)(数据表第9页)。

    因此、对于我们来说、计算公式为:
    1. I= 4.2V (电池最大电压)/(2*470欧姆)-->= 4.468mA
    2. I= 3、2V (电池最小电压)/(2 × 470欧姆)-->= 3,404mA

    3.是的,但10节电池的10节电池也是 BAT+。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    2-标准原理图使用大型输入滤波电阻器来降低输入的瞬态电压。 但是、是的、如果您希望最大化内部 ICB、那么您的逻辑是正确的。 注: 还必须减少电源滤波器(用于 VCnX 引脚的滤波器)、以防止电芯输入摆动速度快于电源引脚并超过器件绝对最大限值。 可能需要强大的电池组级瞬态抑制。

    3-  

    通常、我们建议将 REGSRC 直接连接到 BAT+、以避免通过 Cell-10路径出现压降;这样一来、REGSRC 的源更稳定。 但是、如果您的应用可以通过输入电阻器产生一些压降、则可以。


     这两周内是否连接了负载? 最好默认尝试禁用 FET_EN、看看这样是否可以解决问题。

    当 BQ76930保持两周不变时、它们处于什么运行状态?  [/报价]

    请提供更多信息、以进一步帮助解决此问题。 另请查看禁用 FET_EN 是否可行。

    此致、
    何塞·库索