This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63060:浪涌电流问题

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1203341/tps63060-inrush-current-issue

器件型号:TPS63060

您好、团队成员:

我的客户遇到 TPS63060的浪涌电流问题。  

您能回答下面的问题吗?

在启动期间、PWM 和 PWM 模式之间有什么不同、这是 PS 设置?

   1.切换操作

   启动时间

+、为避免浪涌电流、在 FB 引脚上添加 CRFILTER Δ I 二极管是否会出现任何问题?

   1.启动

   稳态

   3.更改 PS 设置(H→L、L→H)

3、您有没有更好的解决方案? 以防它们具有尺寸限制、因此不能添加到负载开关。

谢谢。

太棒了  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、  

    您能回答这个问题吗?

    谢谢。

    太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 佐贺。

    很抱歉耽误你的时间。 PS 是否意味着电源?

    在启动期间、器件将自动在 PFM 模式下工作、因此启动行为不应有差异。

    对于 CR 滤波器+二极管、您是否可以共享原理图;大多数情况下、我认为这有助于降低浪涌电流、但无法避免。 对稳态的影响、大多数情况下、不会产生影响。  

    输入和输出之间连接千欧姆电阻器、EN 的大 RC 滤波器可能有很大帮助。 首先由电阻器为输出电容器充电。

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    感谢您的答复。  我是指 PS/SYNC 引脚。   它们应该在输入和输出之间连接多大阻值的电阻器?

    谢谢。

    太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Saga:

    好的、我的错误

    该电阻器由客户的系统决定、 用于降压/升压转换器。 输入电压可能会高于或低于输出电压。

    如果可以让器件在输出电压尽可能接近目标电压时开始切换、 则浪涌电流将最小。

    我希望该电阻器高于1千欧。

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    它们将其用作降压/升压转换器。 如果我有他们的原理图、我会通过电子邮件与您联系。  

    谢谢。

    太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saga:

    当然、我先讲完这个主题、对吧?

    兰格兹

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    可以。 谢谢!