您好、团队成员:
我的客户遇到 TPS63060的浪涌电流问题。
您能回答下面的问题吗?
在启动期间、PWM 和 PWM 模式之间有什么不同、这是 PS 设置?
1.切换操作
启动时间
+、为避免浪涌电流、在 FB 引脚上添加 CRFILTER Δ I 二极管是否会出现任何问题?
1.启动
稳态
3.更改 PS 设置(H→L、L→H)
3、您有没有更好的解决方案? 以防它们具有尺寸限制、因此不能添加到负载开关。
谢谢。
太棒了
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、团队成员:
我的客户遇到 TPS63060的浪涌电流问题。
您能回答下面的问题吗?
在启动期间、PWM 和 PWM 模式之间有什么不同、这是 PS 设置?
1.切换操作
启动时间
+、为避免浪涌电流、在 FB 引脚上添加 CRFILTER Δ I 二极管是否会出现任何问题?
1.启动
稳态
3.更改 PS 设置(H→L、L→H)
3、您有没有更好的解决方案? 以防它们具有尺寸限制、因此不能添加到负载开关。
谢谢。
太棒了
你好, 佐贺。
很抱歉耽误你的时间。 PS 是否意味着电源?
在启动期间、器件将自动在 PFM 模式下工作、因此启动行为不应有差异。
对于 CR 滤波器+二极管、您是否可以共享原理图;大多数情况下、我认为这有助于降低浪涌电流、但无法避免。 对稳态的影响、大多数情况下、不会产生影响。
输入和输出之间连接千欧姆电阻器、EN 的大 RC 滤波器可能有很大帮助。 首先由电阻器为输出电容器充电。
此致
陶氏