This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25306:Sirros 的设计评审

Guru**** 2386280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25306
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1195299/bq25306-design-review-for-sirros

器件型号:BQ25306

大家好。

请、这可以由 TI 的工程师进行修改吗?

我愿意提供提示和建议。

此处附上了初始原理图。

e2e.ti.com/.../0804.PCB_2D00_NB2_2D00_B_5F00_sch_5F00_01.pdf

设计

输入电压:最大5.25V、最小4.75V (5V +/- 5%、输入电压为典型值5V)

充电电流(典型值):2.5A

电池标称电压:3.7V (锂离子)

电池浮动电压:4.2V

温度保护:是、使用 Semitec 热敏电阻103AT-2

安全计时器

快速充电安全计时器= 15h 最小值、20h 典型值、24h 最大值、如数据表第10页末尾所示。 15h * 2.5A * 0.9 = 33.75。 好的、在最坏的情况下、我们将使用最大容量为20Ah 的电池/聚合物。 如果稍后我们将充电电流减小到2A、15h * 2A * 0.9 = 27、也可以。

设置电池电压

根据数据表、"对于单节4.2V 电池、建议 R1 = 562KR、R2 = 200KR "。

Vfb = 1.1V

1.1+1.1*(562/200)= 4.191V

562k 1% 0603和200k 0.1% 0603  

充电电流

2.5A 的充电电流

I_chg (a)= K_ichg (阿欧姆)/ R_ichg。

k_ichg 通常为40000a 欧姆

r_ichg= k_ichg / i_chg  

r_ichg= 40000/2.5 = 16K 欧姆

r_ichg 商用= 15.8K 欧姆

Ichg (典型值)= 40000/15800 = 2.53A

电感器选择

所选电感器的电压为1uH、因为 VBUS (Vin)< 6.2V)[数据表第22页]。 因此它被视为最大输入电压5.5V。

电感器纹波电流 IRIPPLE 取决于输入电压(VVBUS)、占空比(D = VBAT/VVBUS)、开关频率(FS)和电感(L)。

当占空比(D)为0.5或大约0.5时、电感器纹波电流达到最大。

I_RIPPLE =(Vin * D *(1-D))/(FS * L)

Iripple =(5.5 * 0.5 *(1-0.5))/(1.2*10^6 * 1*10^-6)= 1.14A

I_SAT = Ichg + 0.5* Iripple

I_SAT = 2.53 + 1.14 = 3.67A

选择的电感器:电感器 microHenry、SMD、1uH、+-20%、5.8A 电流额定值、  8.5A 饱和电流、屏蔽式、26m Ω 最大值、-40°C ~ 125°C、4.2 x 4.2 x 2mm、PA4332.102NLT (脉冲电子器件)

电池温度保护

项目要求:0°C to 45°C

数据表提供了这种情况的对应值。

RT1 = 4.527K (商业= 4.53K 1%)

RT2 = 23.26K (商业= 23.2K 1%)

当前布局

您认为布局没有问题吗?

此致、

Jeferson Pehls.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeferson,

    我们将进行检查并回复给您。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ning、谢谢。

    此处是更新后的原理图。

    e2e.ti.com/.../PCB_2D00_NB2_2D00_B_5F00_sch_5F00_02.pdf

    以下是初始布局的图片。 所有铜层的厚度均为1oz。

    L1:顶层

    L2:Gorund 平面、比 L1低0.18mm (顶层)

    L3:电源平面、5V

    L4:底层

    顶层接地

    BQ25306电路布局聚焦

    您是否有一些观察结果?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeferson,

    这种设计似乎遵循了 d/s 的准则和方程。 布局与图12-2相似。 d/s 上的布局示例。 未发现明显的错误。 请随时在 www.ti.com/.../sluuc50a.pdf 上复查 EVM 用户指南。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ning T.

    之后、我进行了更多的2个小优化。

    -我已经移动整个充电器电路更接近电池连接器,左侧.

    -在电容 C24上,在底部中心较大的连接到 PMID 引脚的电容 C24,我在其左侧(在底部焊盘上)添加了另一个小的接地过孔。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    IC 的 BAT 引脚越靠近电池端子、这一点很好。

    2.建议 将输入电容放置在尽可能靠近 PMID 引脚的位置,并使用最宽的覆铜线迹将输入电容连接到 PMID 引脚和 GND 层。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、非常感谢。

    我已经将 PMID 和 C24的电容器以及其接地过孔分别移至右侧和右侧。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶弗森,  

    Ning 今天不在办公室。 因此、请在明天有空时回复。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的更改。 请验证电路板上的设计。

    谢谢。