This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5002:LM5002MAX/N OPB 和 LM5001IDRQ1是否可以是 P2P?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199821/lm5002-can-the-lm5002max-n-opb-and-lm5001idrq1-be-p2p

器件型号:LM5002
主题中讨论的其他器件:LM5001

LM5002MAX/N OPB 和 LM5001IDRQ1是否可以是 P2P?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Xiaofu:

    感谢您通过 e2e 联系我们。

    引脚排列/封装相同。

    但有一个主要区别:
    用于控制逐周期电流调节的内部检测电阻有所不同。

    这并不意味着 LM5001_CAN_可以处理更高的电流。
    这意味着 LM5001必须在关闭 FET 之前看到更高的电流。

    这将改变占空比、可能根本无法正常工作。
    您可以尝试使用更小的电感器在更短的时间内达到更高的电流限值、但这肯定会增加纹波电流。

    总体而言、它并不是直接替代产品。 不能仅仅通过更改电阻器来使其以相同的方式工作。

    此致、
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie。

    我有两周没有收到您的最新消息、因此我认为这些问题已经得到解答、问题已经解决。
    我现在关闭该主题。 如果仍有打开的内容、请回复、该主题将再次打开。
    如果您有任何其他问题或该主题帖已锁定、请打开一个新问题。

    单击"已解决"按钮也有助于我们维护此论坛。

    此致、
    哈利