请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5002 主题中讨论的其他器件:LM5001
LM5002MAX/N OPB 和 LM5001IDRQ1是否可以是 P2P?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,Xiaofu:
感谢您通过 e2e 联系我们。
引脚排列/封装相同。
但有一个主要区别:
用于控制逐周期电流调节的内部检测电阻有所不同。
这并不意味着 LM5001_CAN_可以处理更高的电流。
这意味着 LM5001必须在关闭 FET 之前看到更高的电流。
这将改变占空比、可能根本无法正常工作。
您可以尝试使用更小的电感器在更短的时间内达到更高的电流限值、但这肯定会增加纹波电流。
总体而言、它并不是直接替代产品。 不能仅仅通过更改电阻器来使其以相同的方式工作。
此致、
哈利