This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR70503:电源管理

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5155, LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1198690/lmr70503-power-management

器件型号:LMR70503
主题中讨论的其他器件:LM5155LM5156

尊敬的:

客户想要找到电源。

输入为12-15V、输出为正负10V、输出电流可达到3A、并且内置了整流器。

特定应用是在一个板上使用两个相同的芯片、一个输出为正10V、另一个输出为负10V。 客户之前使用的特定型号是 LT1766。

请询问是否有相应的模型建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    感谢您推广我们的产品。

    升压转换器无法处理反相的反馈信号、因此无法生成负输出电压。
    通常我们建议使用降压稳压器来生成负输出。

    将反激式拓扑在输出端使用单个控制器和两个绕组又怎么样?

    此致、
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有推荐的模型可以满足客户的应用需求、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有推荐的模型可以满足客户的应用需求、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    对于具有两个输出绕组的变压器的单个反激式转换器、请查看 LM5155/LM5156。

    对于两个单独(相同)的降压控制器(一个用于+12V 至+10V、一个用于+12V 至-12V)、我可否要求您打开另一个包含降压控制器器器件型号的主题、以便将其路由给相应的专家。

    谢谢。此致、
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    我有两周没有收到您的最新消息、因此我认为这些问题已经得到解答、问题已经解决。
    我现在关闭该主题。 如果仍有打开的内容、请回复、该主题将再次打开。
    如果您有任何其他问题或该主题帖已锁定、请打开一个新问题。

    单击"已解决"按钮也有助于我们维护此论坛。

    此致、
    哈利