This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562208:TPS562208DDCR Vref 的精度

Guru**** 2551100 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1203143/tps562208-the-precision-of-the-vref-of-tps562208ddcr

器件型号:TPS562208

您好!

我的客户正在测试 IC 的参考值、发现 TPS562208DDCR 的电压基准值通常超出数据表的标称参考值。  
测试方法:正常上电启动后、用万用表测量芯片 VFB 引脚的电压和输出电压。  测试结果如下:

1.Vout= 5.30V、VFB=0.788V、R202= 10.04KΩ,Ω R197= 56.1kΩ

2.Vout= 5.22V、VFB=0.786V、R202 = 10.05KΩ,Ω R197 = 56.0kΩ

数据表中 R202是 R2。 数据表中的图8-1中的 R197为 R1。

我注意到客户的测试结果仍在数据表的范围内。

我的问题:

1. 客户的测试方法是否错误? 您是否需要考虑纹波的影响?

2. 如果客户需要更高精度的设备,您有什么建议吗?

3. 考虑 D-CAP2纹波注入引起的直流偏置、参考电压的误差以及反馈误差、客户的分压电阻下电路的输出范围是多少?

此致、

查理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie。

    请等待2天回答此问题。 Shuai 将在他完成商务旅行时给你答复。 谢谢。

    BRS

    资旭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zixu:

    感谢您的支持。  期待着 Shuai 的答复。

    此致、

    查理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie。

    感谢您的理解! 将通知您任何更新。

    BRS

    资旭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie!

    正如您说过的、这是 D-CAP2。 测量的 FB 电压与输出纹波有关。  

    2.是否有任何其他电气参数可供参考?