您好!
我的客户正在测试 IC 的参考值、发现 TPS562208DDCR 的电压基准值通常超出数据表的标称参考值。
测试方法:正常上电启动后、用万用表测量芯片 VFB 引脚的电压和输出电压。 测试结果如下:
1.Vout= 5.30V、VFB=0.788V、R202= 10.04KΩ,Ω R197= 56.1kΩ
2.Vout= 5.22V、VFB=0.786V、R202 = 10.05KΩ,Ω R197 = 56.0kΩ
数据表中 R202是 R2。 数据表中的图8-1中的 R197为 R1。
我注意到客户的测试结果仍在数据表的范围内。

我的问题:
1. 客户的测试方法是否错误? 您是否需要考虑纹波的影响?
2. 如果客户需要更高精度的设备,您有什么建议吗?
3. 考虑 D-CAP2纹波注入引起的直流偏置、参考电压的误差以及反馈误差、客户的分压电阻下电路的输出范围是多少?
此致、
查理