主题中讨论的其他器件:LM5177、 LM5170、LM5122
嗨、大家好!
您可以快速提问有关 LM5123的问题。 我想将该芯片用作升压控制器、用12V 电池为24V 电机供电。 关于这部分的逻辑、到目前为止,良好的
这件事是这样的:我的电机有时可以 获得能量。 我想把这些能量送回我的电池。 我不需要改变电压或任何能量、我可以直接将其发送到它可以处理的电池。
此电路的运行方式将为:电机增益能量、升压输出上的电压 因此增加。 然后、LM5123会发现输出电压大于24V。 然后、我希望它会减小高侧 PWM 的占空比。 话虽如此、我也预计低侧 PWM 的占空比会升高、因为它行为高侧 PWM 的操作方式。
然后、低侧 MOSFET 将完全闭合(完全导通模式)、因为它的 PWM 更大。 该 MOSFET 允许电流从输出流向输入。 然后、我的电池会再充电一点、当电机上的能量耗散时、输出电压将下降、LM5123会检测到这一点、补偿器随后将开始增加高侧的 PMW、我将恢复正常行为。
我的问题是:LM5123会有我想有的样子吗? 该芯片是否存在反向电流问题?
非常感谢大家、