This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5123-Q1:使用 LM5123升压控制器处理反向字电流

Guru**** 2581425 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122, LM5177, LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1194059/lm5123-q1-handling-backword-currents-with-lm5123-boost-controller

器件型号:LM5123-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5177LM5170、LM5122

嗨、大家好!

您可以快速提问有关 LM5123的问题。 我想将该芯片用作升压控制器、用12V 电池为24V 电机供电。 关于这部分的逻辑、到目前为止,良好的

这件事是这样的:我的电机有时可以 获得能量。 我想把这些能量送回我的电池。 我不需要改变电压或任何能量、我可以直接将其发送到它可以处理的电池。

此电路的运行方式将为:电机增益能量、升压输出上的电压 因此增加。 然后、LM5123会发现输出电压大于24V。 然后、我希望它会减小高侧 PWM 的占空比。 话虽如此、我也预计低侧 PWM 的占空比会升高、因为它行为高侧 PWM 的操作方式。  

然后、低侧 MOSFET 将完全闭合(完全导通模式)、因为它的 PWM 更大。 该 MOSFET 允许电流从输出流向输入。 然后、我的电池会再充电一点、当电机上的能量耗散时、输出电压将下降、LM5123会检测到这一点、补偿器随后将开始增加高侧的 PMW、我将恢复正常行为。

我的问题是:LM5123会有我想有的样子吗? 该芯片是否存在反向电流问题?  

非常感谢大家、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amine:

    感谢您使用 E2E 论坛、关于当低侧 FET 完全关闭以使电流反向时您的查询、这并不意味着电感器中的电流必须瞬间改变、而这在物理上是不可能的。 如果我有任何误解、请更正我。

    Br、

    哈龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haroon、

    感谢您的答复。 我不是很确定不承担这个问题。 当电机将获得能量增益时、升压控制器将降低其 PWM、进而降低电感器电流。 然后、能量会开始沿相反方向流动、电感器确实会看到""负""电流。  

    我不认为这是一个问题,但也许我理解错了你的建议。

    非常感谢您的回答

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amine:

    我知道 LM5122/23不允许电流从输出流向输入或无法正常运行、换句话说、它们不是双向的。 您也许可以检查 LM5170或 LM5177器件、看看它们是否符合您的应用。

    Br、

    哈龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于此部分、我有一个类似的问题。 根据数据表、听起来 LM5123在强制 PWM 模式下可以反向电流  

    从8.4.2.1
    添加了"FPWM 模式下的最大反向电流限制为145mV/RDS (on)。"

    在我看来、它听起来像是可以将电流从输出端直流到输入端、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、我真的不太明白为什么不会这样。 事实上,它唯一要做的是正确驱动 MOSFET ,其余将做自己。

    我正在考虑订购一款评估板并在实验中试用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了! 我将会执行同样的操作。 我将确保根据任何调查结果进行更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sweet 也会这样做。

    马上与您联系

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先生们:

    请勿将平均电流与峰值电流混淆。

    数据表中的部分仅涉及平均电流接近零的轻负载条件。

    在这种情况下、当 LM5123配置为 FPWM 模式时、将允许一定量的反向电流(请参阅下图中的上图)。 该电流取决于所选的 HS FET、并限制在145mV/RDS (ON)。  不过、平均电流通常仍为正。  

    LM5123不能用于受控双向运行、您可能希望对输出端的电池等进行放电。

    无法对特定的反向电流进行编程/配置。

    此致、

    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢哈利!  

    我的应用仍然略有不同。 我不需要配置特定的反向电流。 这将受到升压侧输出电阻的限制。 我只想根据需要将输出调节到42V 和拉电流或灌电流来保持该电压。

    所有双向稳压器 IC 似乎都假设我想双向进行调节、但我只想调节升压输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    如果在输出端除了输出电容器和您的负载外没有其他东西、那么这正是 FPWM 模式的作用。  


    当您查看上一篇文章中的图表时:


    在 DEM 或跳跃模式下、控制器会在输出电压过高且负载电流太小以至于输出电容器放电非常缓慢时跳过脉冲。

    在 FPWM 模式下、该值是不同的。
    没有跳过的脉冲、因为输出电容器可以通过反向电流放电。

    缺点是此模式效率较低、因为即使没有负载、始终会有一些电流来回流动、从而导致损耗。

    此致、

    哈利   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有完全相同的应用。 我们仍然不确定是否可用。 我们的销售代表可能会很快给我们发送一些样品,所以我可以尝试一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先生们:

    我们三周没有收到您的最新消息、因此我假设问题已经得到解答、问题已经解决。
    我现在关闭该主题。 如果仍有打开的内容、请回复、该主题将再次打开。
    如果您有任何其他问题或该主题帖已锁定、请打开一个新问题。

    单击"已解决"按钮也有助于我们维护此论坛。

    此致、
    哈利