主题中讨论的其他器件:LM5170
您好!
我正在尝试 在降压模式下使用 LM5170 EVM-BIDIR。 我能够在负载未连接(开路)时产生所需的电压、但一旦我在 LV 侧连接负载、电压会降低到非常低的值0.13V。 我将使用 TI C2000 TMS F28379D 提供 PWM 和主电源启用。 我已经按照用户手册完成了所有连接、但我无法确定我做了什么错。 我已经连接好了我使用的板连接。 您能帮助我解决这个问题吗?
谢谢。 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在尝试 在降压模式下使用 LM5170 EVM-BIDIR。 我能够在负载未连接(开路)时产生所需的电压、但一旦我在 LV 侧连接负载、电压会降低到非常低的值0.13V。 我将使用 TI C2000 TMS F28379D 提供 PWM 和主电源启用。 我已经按照用户手册完成了所有连接、但我无法确定我做了什么错。 我已经连接好了我使用的板连接。 您能帮助我解决这个问题吗?
谢谢。 
尊敬的 Feng Ji:
我尝试按照你的建议做。 现在、我能够在输出端针对降压 CV 模式获得一些电压。 但占空比会随输入电压的不同而变化、例如) Vin = 12V Vo = 9.33V D = 0.78、Vin = 14V Vo = 11.4V D = 0.81、 Vin = 16V Vo = 13.55V D = 0.84、Vin = 20V Vo = 14.625V D = 0.73、 Vin = 25V Vo = 14.613V D = 0.58、 Vin = 30V Vo = 14.603V D = 0.48。 这是指我没有使用外部 ISETD、而是使用内部电路来设置 ISETA。
我还使用外部 ISETD 从微控制器进行过试、在100kHz 开关频率下占空比为40%、但结果与上面相同。
您能否建议我可能做了哪些错误或需要更改哪些设置/连接?
我的最后一个目标是使用此 EVM 为任何高于24V 的输入光栅提供恒定的24V 电压。 那么、我可以通过什么方法将控制环路的电压值从14V 设置为24V?