This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170EVM-BIDIR:无法在负载连接的情况下以降压模式运行 EVM

Guru**** 2560870 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199318/lm5170evm-bidir-not-able-to-operate-the-evm-in-buck-mode-with-load-connected

器件型号:LM5170EVM-BIDIR
主题中讨论的其他器件:LM5170

您好!

我正在尝试 在降压模式下使用 LM5170 EVM-BIDIR。 我能够在负载未连接(开路)时产生所需的电压、但一旦我在 LV 侧连接负载、电压会降低到非常低的值0.13V。 我将使用 TI C2000 TMS F28379D 提供 PWM 和主电源启用。 我已经按照用户手册完成了所有连接、但我无法确定我做了什么错。 我已经连接好了我使用的板连接。 您能帮助我解决这个问题吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gaureej:

    为何要向 EVM 发送 PWM?

    此 EVM 可在 CV 模式下工作、无需外部信号。

    您可以按照以下步骤在 CV 降压模式下运行 EVM。

    1. 如果要使用板上的断路器、则需要移除 J3的跳线电容器。 否则、使 断路器 MOSFET 短路。
    2. 在 R4处安装50k、以将 UVLO 拉至高电平。
    3. 使用以下跳线设置

    此致、

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng Ji:

    感谢您的及时回复。 我将在 ISETD 上提供 PWM 来控制降压转换器的占空比。
    我将尝试进行上述连接并对您进行更新。

    此致、

    高雷日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gauej、

    期待您的最新动态。

    此致、

    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng Ji:

    我尝试按照你的建议做。 现在、我能够在输出端针对降压 CV 模式获得一些电压。  但占空比会随输入电压的不同而变化、例如) Vin = 12V  Vo = 9.33V D = 0.78、Vin = 14V Vo = 11.4V D = 0.81、 Vin = 16V Vo = 13.55V D = 0.84、Vin = 20V Vo = 14.625V D = 0.73、 Vin = 25V Vo = 14.613V D = 0.58、 Vin = 30V Vo = 14.603V D = 0.48。 这是指我没有使用外部 ISETD、而是使用内部电路来设置 ISETA。
    我还使用外部 ISETD 从微控制器进行过试、在100kHz 开关频率下占空比为40%、但结果与上面相同。  
    您能否建议我可能做了哪些错误或需要更改哪些设置/连接?

    我的最后一个目标是使用此 EVM 为任何高于24V 的输入光栅提供恒定的24V 电压。 那么、我可以通过什么方法将控制环路的电压值从14V 设置为24V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Gaureej:

    您可以通过将 R78调整为2.49k 来设置 CV 24V。

    此致、

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng Ji:

    感谢你的帮助。


    我有2.37k 和2.61k 可用、我能否使用这些或我是否需要精确使用2.49k 来设置 CV 24V?

    另外、能否向我提供我们如何确定 R78值的计算结果?

    此致、

    高雷日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Gaureej:

    V+为2.048V 基准。 因此、V-也将是2.048V。  R76和 R78是电阻分压器。 VO=(R76+R78)/R78*2.048V。 请更改 R78、以使环路补偿保持不变。

    此致、

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。

    此致、

    高雷日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gauej、

    我在过去8天没有看到您的更新、因此我假设问题已经得到解答、问题已经解决。
    我现在关闭该主题。 如果仍有打开的内容、请回复、该主题将再次打开。
    如果您有任何其他问题或该主题帖已锁定、请打开一个新问题。

    单击"已解决"按钮也有助于我们维护此论坛。

    此致、
    哈利