This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561:以 ppm/c 为单位的增益误差漂移

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1203592/bq27z561-gain-error-drift-in-ppm-c

器件型号:BQ27Z561

大家好、

我有一位客户正在寻找 BQ27Z561的库仑计数器上的最坏情况误差。  

如果我们使用环境校准来消除偏移和增益误差、并且只留下与漂移相关的误差、我们得到:

总误差=(增益误差漂移)*(ΔC)*输入+(偏移误差漂移)*(ΔC)

在 BQ27Z561数据表中、库仑计数器中的增益误差漂移以 LSB/C 为单位、而不是 ADC 数据表中显示的典型 ppm/C 为单位。  

我的问题是、由于我最终希望增益误差是无单位的、因此是否应将增益误差漂移视为:

1) 9.8/(2^16)  

2) 9.8/(2^15)

我不清楚上面使用的是哪一个、因为15位+符号、过输入电压范围测试条件

谢谢。

奥斯汀·艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin:

    提供的值适用于15位。 因此、符号位是独立的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Shirish!

    您是否知道获得该最大漂移值所达到的标准偏差有多少?

    此致!

    奥斯汀·艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin:

    详情尚未公布。 bq27z561是一款电量监测计、且上面运行有固件、这是监测算法的一部分、可补偿库仑计数器的漂移。